Kommendes Jahrzehnt im Zeichen wachsender Robotik

Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile der Automatisierung – seien es geringere Produktionskosten oder bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden – und wollen in den kommenden Jahren in Robotik investieren. Ein Treiber für diese Entwicklung ist die Corona-Pandemie. Große Unterschiede gibt es dabei sowohl zwischen Branchen als auch zwischen Ländern.

In den kommenden zehn Jahren wollen acht von zehn Unternehmen Robotertechnik einführen oder verstärkt nutzen. Das ergab eine internationale Umfrage, die 3Gem Global Market Research & Insight im Auftrag von ABB unter 1.650 großen sowie klein- und mittelständischen Unternehmen in Europa, den USA und China im Zeitraum vom 26. Dezember 2020 bis zum 19. Januar 2021 durchgeführt hat.

Pandemie beschleunigt Automatisierung

Die Corona-Pandemie hatte für 85 Prozent der Befragten große Auswirkungen auf das Geschäft und die eigene Branche. Sie hat für viele wie ein Katalysator gewirkt, der die Investitionen in die Automatisierung beschleunigt. So gaben 93 Prozent der Unternehmen in den Sektoren Freizeit und schnelllebige Konsumgüter (FMCG) sowie 92 Prozent aus dem Gesundheitssektor an, dass die Pandemie für sie ein „Game Changer“ war.

Roboter für mehr Gesundheit

Fast die Hälfte der Unternehmen (43 Prozent) will durch den Einsatz von Robotik die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz verbessern. 51 Prozent sagten, dass mithilfe von Robotern die Abstandsregeln besser eingehalten werden können.

 

Leitfaden: Der passende Roboter für Ihre Produktion

Sie haben sich bereits über die Möglichkeiten der Robotik informiert, wissen aber noch nicht, welcher Roboter der richtige für Ihre Zwecke ist? Auch wenn die Einführung von Robotern in die ...

Bessere Arbeitsbedingungen

Mehr als ein Drittel (36 Prozent) will robotergestützte Automatisierung nutzen, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden zu verbessern. So gaben 78 Prozent der Befragten an, dass es schwierig sei, Personal für repetitive und körperlich anstrengende Tätigkeiten zu gewinnen und zu halten. Insbesondere Branchen wie der Einzelhandel oder die Freizeitbranche versprechen sich Abhilfe von Robotern. Diese entlasten die Mitarbeitenden von monotonen, sich wiederholenden Arbeiten, sodass ihnen mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben bleibt. Die positive Folge: Die Fluktuation sinkt.

Geringere Kosten, höhere Qualität

Über die Vorteile der Automatisierung waren sich alle Unternehmen einig: Über alle Branchen hinweg verringerten die Unternehmen ihre Betriebskosten, verbesserten die Qualität und Konsistenz ihrer Produkte und erhöhten den Produktionsausstoß.

Automotive liegt vorne

Noch gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen. Besonders verbreitet ist Robotik im Automobilsektor: Hier setzen weltweit 84 Prozent der Unternehmen derzeit Roboter ein, das ist der höchste Wert aller Branchen. An zweiter Stelle folgen die schnelllebigen Konsumgüter mit 82 Prozent. Am geringsten ist der Einsatz im Transport- und Logistikwesen, wo derzeit nur etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen (51 %) Roboter und Robotik nutzen.

In China großes Potenzial

Ebenso zeigt sich ein großes Gefälle zwischen den Ländern: Mit 86 % der Unternehmen in China, die aktuell Roboter und Robotik verwenden, führt die Volksrepublik vor den anderen befragten Ländern. Die Schweiz hat mit 85 % den zweithöchsten Prozentsatz bei der Nutzung. Etwas überraschend: Weit abgeschlagen sind die USA, wo nur 37 % der Unternehmen Roboter und Robotik einsetzen.